This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150既热又热

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633956/both-of-the-lm3150-are-hot-and-hot

主题中讨论的其他器件:LM3150

在°°的过程中、单个 LM3150MH 的工作温度约为30 ̊ C、两星 LM3150MH 在空载温度高达70 ̊ C 的条件下共同工作、这两种材料几乎不能放置、这是为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否重新陈述您的问题?  我不理解您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在设计产品时、我使用的 LM3150MH 温度约为30度、当我要使用两个 LM3150时、两个芯片彼此比较接近、空芯片时、两个芯片的温度约为70度。 我想问这份材料是否不能太近?谢谢!