This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:通过模拟控制来调节 LMR14020的 Vout

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634099/lmr14020-to-regulate-vout-of-lmr14020-by-analog-control

器件型号:LMR14020

你(们)好

我的客户将通过模拟控制调节 LMR14020的 Vout。
我可以使用该器件吗?
或者是否有有关该用途的参考设计?

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输出电压范围是多少?

    您可以尝试此操作,并确保 R4大于10*R3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要回答问题。

    条件为 Vin=31V、Vout=10~30V 且 Iout=0.01~1.2A。

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请记住检查整个输出电压和负载范围下的环路稳定性。