This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:使用 BQStudio 生成的黄金映像出现问题

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, EV2400, BQ34110EVM-796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626021/bq34110-problem-with-golden-image-generated-with-bqstudio

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

我生成了所有 BQ34110参数的黄金映像、以便能够使用微控制器对其进行编程。

检查生成的文件后、器件的 I2C 地址似乎不正确(0x16与0xAA)。

此外、我想知道 BQFS 文件和 DFFS 文件之间的区别吗? 我是否需要使用这两个文件对 BQ 进行编程?

谢谢你

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34110在正常模式下运行时使用 I2C 地址 AA、而在 ROM 模式下使用地址16。 监测计必须处于 ROM 模式、才能使用 bqfs 或 dffs 文件对闪存进行编程、这些文件包含执行此操作的命令。 bqfs 文件包含完整的闪存存储器、包括指令闪存、其中的 dffs 仅包含数据闪存。 您应该使用 dffs 文件、因为它会更快地进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    感谢您的快速响应!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用微控制器对 BQ34110进行编程、但没有成功。 检查 BQ Studio 生成的文件后、我发现当我们应该验证 校验和时、例如 C:16 66 00、寄存器地址不好(对于 BQ34110、为0x66而不是0x60)。

    我可以在文件中更改这些地址、但我不知道文件中是否有更多错误...

    我无法附加文件、因此我粘贴了一些行。

    我使用最新版本的 BQ Studio 生成文件、BQ Studio 检测我使用的是 BQ34110。

    谢谢你

    Michael

    ;------------------------------------------------------------
    ;验证现有固件版本
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 3E 02 00
    C:AA 3E 02 00 FF A5 FF A5
    ;------------------------------------------------------------
    ;解除设备密封
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 00 14 04
    W:AA 00 72 36
    W:AA 00 FF FF
    W:AA 00 FF FF
    X:1000
    ;------------------------------------------------------------
    ;进入 ROM 模式
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 00 0F
    X:1000
    W:16 00 03 00 00
    W:16 64 03 00
    X:20
    C:16 66 00
    W: 16 00 02 00 00 00 00 E2 FF 33 7B C3 33 C3 33 58 C3 33 8D C3 33 FF FF 3F 10 01 00 FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF FF FF FF 3F FF FF 3F FF FF 3F FF FF FF FF 3F 01 3D 01 3D 01 3D 01 3D 02 00 3D 09 00 3D 00 3D 00 3D 00 3D 00 3D 35 80 3D 11 02 3D 49 00 3D 20 2A 0E DF FA 0E E2 FF 32.
    宽:16 64 98 2A
    X:2.
    C:16 66 00
    W: 16 00 02 01 00 00 FF AA 0E FB A7 0E FF A6 0E 8D E3 3A 7E C3 3A FF 1C 0E C7 FF 36 FF A1 0E FF A0 0E FE A3 0E 3E A2 0E C2 FF 3A FF A1 0E 30 A0 0E FF A3 0E 30 A2 0E BF A5 0E 26 A4 0E BB FF 3A FE A1 0E 3E A0 0E FE A3 0E 3E A2 0E BB FF 3A 7F C3 3A 9E FF 3A E2 FF 33 FF AF 0E 01 4F 03 3F 11 0C BF FF 32 2F 10 0°C
    W:16 64 EB 2D
    X:2.
    C:16 66 00
    宽:16 00 05
    W:16 64 05 00
    X:170
    C:16 66 00
    C:16 04 46 8B 55 A2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    您是否能够使用 bqStudio 将提取的闪存流文件编程回监测计? 如果您能够进行编程、则该文件没有任何内容。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试过它不起作用:

    “Error paring data in line 5:read compare error in line 5”(解析第5行中的数据时出错:读取比较

    我在尝试使用微控制器对其进行编程时犯了同样的错误...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在无法使用评估模块。

    无法再使用 BQ Studio 访问它了...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用执行固件按钮重新获得对它的访问权限、但我无法使用 de .df.fs 文件对器件进行编程...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您是否从 bqstudio 或您的工具中获得了这些设计? 如果是 bqstudio、这意味着我必须向我们的工具团队提出这个问题。 请告诉我

    同时查看将66更改为60是否有助于解决问题。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从 bqstudio 中得到了 dffs

    我将尝试从66到60的切换、但对寄存器64的写入频率很高、它是 EOSLearsStatus...的寄存器。

    我想它应该是0x40处的 MacData 寄存器...

    我将等待您的消息

    谢谢你

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    寄存器0x60而不是0x66不起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其发送给我们的工具团队。 bq34110的工具似乎有故障。 收到反馈后、我会再给您回复
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    因此、我获得了 bq34110 EVM 以验证 工具是否确实损坏。 我能够提取 bqfs 文件、并成功地将其编程回我的板上。 也就是说、该工具功能齐全。

    下面是一些要尝试的操作:

    -如果您使用的是 ev2400,请确保它是 v0.18或更高版本。 如果是 EV2300、请确保其为 v3.1m 或3.1r

    第二、确保监测计上安装了 v 0110_0_02-bq34110固件。 另外、请确保复制 bqz 文件夹并将其放置在 bqstudio 的 config 文件夹中。 C:\ti\BatteryManagementStudio\config

    下面是 V0_02固件链接。

    随附的是 EV2300固件版本。 您需要两个 EV2300来执行 updatee2e.ti.com/.../0284.EV23000_5F00_876FW-Updater.zip

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于生产目的、如果电路板上唯一与微控制器进行通信的方式是使用微控制器、WOW 是否可以升级监测计固件版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以使用从器件中提取的 bqfs 以及根据您的设置配置的新固件。 bqfs 是一个包含 i2c 命令的十六进制文件、您的 uC 可以在监测计上解析这些命令。 请参阅随附的应用手册。

    e2e.ti.com/.../8764.slua541.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    这是有关情况的详细详细详细详细介绍、以概括所有内容。 请阅读所有信息。

     

    1 -

    如上所述,我们使用 BQStudio 生成的文件通过 I2C 对 BQ34110上的参数进行编程,分析完这些文件后,我怀疑其中存在一些错误。

     

    dffs 文件是使用最新版本的 BQStudio (1.3.54.1_Build1)生成的。 我想向您发送 df.fs 文件、但我无法附加它。 我已经将起始行放在了末尾

     

    在第5行,我们有:

     

    C:AA 3E 02 00 FF A5 FF A5、这意味着将寄存器0x3E 开始的值与值0xFF 0xA5 0xFF 和0X45进行比较

    此比较用于验证我们是否具有正确的固件版本。

    BQ34110上的固件版本是最新的(0110_0_02),我不知道 FF A5 FF 代表的值,但它显然不是 BQ34110…的固件版本

     

    我们的软件会运行此检查、并由于不匹配而失败。

     

    您能确认这是您希望我们使用的版本吗?

     

    2 -

    如果我们忽略此不匹配并继续,我们将到达 df.fs 的这一行:

     

    从第22行开始的另一个比较用于验证校验和值是0 (成功)还是其他(失败)、TI 论坛对此进行了说明:

    https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/447210#pi317195=1

     

    在.df.fs 文件中、22 C:16 66 00行意味着我们必须将寄存器0x66返回的值与0进行比较、以验证校验和是否等于0 (如果之前执行的写入命令)。

     

    但…BQ34110、校验和寄存器地址为0x60、而不是0x66 μ s

     

    每次在文件中写入后都会进行此检查。

     

    您被告知您已尝试使用 BQStudio 生成的文件(bqfs 文件、但您是否尝试使用 df.fs?)对 BQ34110进行编程 它正在工作,但在我们一边它不工作。 我们的方式与您的方式之间显然存在着不同之处。

     

    如果我们能获得更多详细信息、则有助于解决该问题。 也许、如果您可以发送您使用的 df.fs 文件、以便我们可以尝试。

     

    3 -

    对于我们在电路板上尝试的所有调试、BQ34110似乎卡在我们的其中一个电路板上。 BQ 仅在 ROM 模式下工作(我们无法再在此特定单元上获取固件版本、也无法获取任何其他值、如电压、充电状态)。 是否有任何方法可以解锁该板上的 BMS?

     

    Michael

    ***** BQStudio 生成的.df.fs 文件的起始行。

    ;------------------------------------------------------------
    ;验证现有固件版本
    ;------------------------------------------------------------
    ;W:AA 3E 02 00
    ;C:AA 3E 02 00 FF A5 FF A5
    ;------------------------------------------------------------
    ;解除设备密封
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 00 14 04
    W:AA 00 72 36
    W:AA 00 FF FF
    W:AA 00 FF FF
    X:1000
    ;------------------------------------------------------------
    ;进入 ROM 模式
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 00 0F
    X:1000
    W:16 00 03 00 00
    W:16 64 03 00
    X:20
    C:16 66 00
    W: 16 00 02 00 00 00 00 E2 FF 33 7B C3 33 C3 33 58 C3 33 8D C3 33 FF FF 3F 10 01 00 FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF FF FF FF 3F FF FF 3F FF FF 3F FF FF FF FF 3F 01 3D 01 3D 01 3D 01 3D 02 00 3D 09 00 3D 00 3D 00 3D 00 3D 00 3D 35 80 3D 11 02 3D 49 00 3D 20 2A 0E DF FA 0E E2 FF 32.
    宽:16 64 98 2A
    X:2.
    C:16 66 00
    W: 16 00 02 01 00 00 FF AA 0E FB A7 0E FF A6 0E 8D E3 3A 7E C3 3A FF 1C 0E C7 FF 36 FF A1 0E FF A0 0E FE A3 0E 3E A2 0E C2 FF 3A FF A1 0E 30 A0 0E FF A3 0E 30 A2 0E BF A5 0E 26 A4 0E BB FF 3A FE A1 0E 3E A0 0E FE A3 0E 3E A2 0E BB FF 3A 7F C3 3A 9E FF 3A E2 FF 33 FF AF 0E 01 4F 03 3F 11 0C BF FF 32 2F 10 0°C
    W:16 64 EB 2D
    X:2.
    C:16 66 00
    宽:16 00 05
    W:16 64 05 00
    X:170
    C:16 66 00
    C:16 04 46 8B 55 A2
    宽:16 00 0C 00 00 00 83德
    宽:16 64 6D 01
    X:400
    C:16 66 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我刚刚在电路板上再次尝试、我能够在电量监测计上对 dffs 文件进行编程。 请参见随附的我从量表中提取的 dffs。

    我曾问过您的 EV2300上的固件版本是什么、或者您如何从器件中提取您的 dffs 文件?  

    e2e.ti.com/.../0110_5F00_0_5F00_02_2D00_bq34110.df.fs

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 EV2300固件版本的唯一方法是使用 BQStudio、但无法再打开它。 它无法识别我的 BQ34110EVM-796板...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在控制器中对您的.dffs 文件进行了编程、并能够在我们的 PCB 上"解开" bq34110。

    对于 BQStudio 生成的文件、我不明白为什么它不起作用...我将尝试更新 EV2300固件...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在设计中使用的是 BQ34110PW、评估模块上有一个 BQ34110PWR。

    有什么区别?



    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    差异可能是封装。 没有硬件或固件差异。
    对于 EV2300、如果您不使用 v3.1r 或3.1m、则提取的任何 srec 或 bqfs 文件都将损坏。 请务必回答我提出的每个问题、因为这将帮助我们更快地解决您的问题。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx、

    正如我之前说过的、现在我无法告诉您 EV2300的固件版本、因为我无法再打开 BQStudio、也不知道检查固件版本的其他方法。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micheal:
    您无需电路板即可正常运行即可打开 bqStudio。 您可以断开 EVM 的连接、但要连接 EV2300、您将能够看到 EV2300上的固件版本。

    如果 bqstudio 根本不打开、请尝试卸载、然后重新安装。 我希望这两个方面都能有所帮助。


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我跳过了警告(未检测到器件时)、最终能够打开 BQStudio。

    EV2300固件为3.1c。

    是否可以在不购买第二个 EV2300的情况下安装工作版本的固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    就像我想的那样、这就是问题的原因。 遗憾的是、这是论坛上出现的反复出现的问题、我想看看我们的工具团队是否可以提出替代解决方案、而不必再购买另一个 EV2300来进行更新。 目前、我很遗憾地说、执行更新的第二个 EV2300是您目前唯一的选择。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们已经订购了一个。

    我将尝试使用新的 EV2300固件版本重新生成文件、并随时通知您是否已解决问题。

    对于您发送给我的.dffs 文件、正如我之前说过的、我已经使用它对微控制器进行了编程、PCB 上的 BQ 现在可以正常工作。

    但是、我必须按两个序列执行更新、否则更新将不起作用。

    首先、当 BQ 应该进入 ROM 模式时(在.dffs 文件中的第18行之后)、它不会进入、并且目标地址0x16 (ROM 模式)的命令会导致 I2C 错误。

    我必须对 BQ34110执行硬复位(下电上电)、现在器件处于 ROM 模式、我可以成功恢复编程序列(在第19行重新启动解析器)。 你知道发生什么事了吗?

    谢谢你

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我不知道为什么会发生这种情况、因为 bqstudio 能够完美地对 bqfs 进行编程。 尝试将第18行中的时间从 X:1000增加到5秒、即 X:5000、让我们看看这是否有用。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经尝试了10秒、但没有成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您能否尝试将这些冗长的数据块拆分为每个命令最大32字节、即第23行和第27行。 我以前见过这会导致问题。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、只是为了确保我正确执行、如果我用两个写入命令发送它、我肯定必须更改第二个写入命令的起始寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我进入 ROM 模式时、在第23行和第27行的长写操作不会导致任何问题。

    当我从固件模式转至 ROM 模式(第17行)时、我必须执行下电上电才能完成更新(即在地址0x16写入时不发生 I2C 错误)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micahel:

    我已经用最大16字节的数据细分了这些散列。 在提取文件时、Bqstudio 可以选择执行此操作。 请参阅 attachede2e.ti.com/.../0110_5F00_0_5F00_02_2D00_bq34110_5F00_new.df.fs

    如果这不起作用、请确保您在芯片上有足够的电压供电、并且您不在关断阈值上。 每节电池至少使用3.5V 电压、因此我们确保电压不是导致的原因。

    -如果这两个都失败、请尝试在逻辑分析仪或示波器上捕获包含时序的通信、以便我可以分析正在进行的操作

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    对于 EV2300、我刚刚收到了另一个 EV2300、并按照说明对固件进行重新编程。 我只通过 USB 将一个 EV2300连接到了我的计算机、并通过 SMB 将两个 EV2300连接在一起。

    当我启动程序时、我得到了该错误、结果是:

    "运行时错误'339':

    组件"bq80xrw.ocx"或其依赖项之一未正确注册:AFile 缺失或无效"

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已按照此主题的说明进行操作:

    e2e.ti.com/.../619378

    并且能够通过步骤1、但我现在卡在步骤2 (上传)中、遇到此错误:

    USB 上的 EV2300板数量不正确。

    我在 USB 上仅连接了一个 EV2300 ...

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我单击以关闭错误框时、我会弹出另一个错误并说:

    "请确保您已按照所有说明操作、并且要上传的文件格式正确。 错误代码(十进制)=-1"


    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PC 重新启动后、它可以正常工作。

    现在、我将尝试从 bqStudio 和 BQ34110EVM-796生成 dffs 文件、并随时通知您...


    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    我已经尝试了 EV2300的3.1m 和3.1r 两种固件版本,当我生成 dffs 文件时,我有以下第一行:

    ;------------------------------------------------------------

    ;验证现有固件版本

    ;------------------------------------------------------------

    W:AA 3E 02 00

    C:AA 3E 02 00 FF A5 FF A5

    这不是很好。

    当我尝试对设备进行编程时,它告诉我:第5行中的解析错误。

    我可以尝试禁用这些线路、但我担心数据可能会在其他地方损坏...

    你有建议吗?

    下面是一个屏幕截图:

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael
    屏幕截图未显示。 请重新发送。 正在使用哪个版本的 bqStudio? 请确保屏幕快照捕获 bqStudio 屏幕。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael

    您在启动 bqStudio 时是否自动检测到监测计、或者您是否从列表中选择了监测计? 您是否可以附加您的 dffs 文件以便我查看? 您能否 在不对默认固件 www.ti.com/.../sluc622进行任何更改的情况下对其进行编程、然后提取闪存流、然后在您的设备上尝试对其进行编程?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我手动更正了生成的文件中的某些行、并能够对监测计进行编程。

    我将执行一些测试并返回给您。

    谢谢你

    Michael