This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54229:输出短路时芯片损坏

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593442/tps54229-the-chip-is-damaged-when-the-output-short

器件型号:TPS54229

降级器、

我测试了 TPS54229、电路工作稳定、但当  我将输出短路时、芯片继续工作几分钟将被烧坏。 我发现芯片 严格要求 PCB 布局、它是否与被销毁的芯片相关? 非常感谢。

此致!

顶起 Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

    您能给我一些建议吗? 为什么 我的芯片在我将输出短路时被烧坏? 它是与 PCB 布局重新调整、还是芯片无法支持该功能? 您能帮我简单解释一下什么是 D-CAP2技术吗? 正在等待您的回复!

    此致!

    顶起 Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacking、您好!
    请上传您的原理图和布局以供审核吗?
    首先、让我简单地说一下 D-CAP、D-CAP 是通过检测 Vout 纹波来确定何时打开高侧 MOSFET、当 Vout 纹波降至 VFB 以下时、drvier 将打开高电平 MOSFET 以对 L 进行充电、从而使 Vout 变为高电平、 高 MOSFET 的导通时间由 VOUT/VIN 决定、在固定导通时间之后、高 MOSFET 将关断、这将导致 Vout 再次降至 VFB、... 重复该循环。
    Dcap2是 D-CAP 的升级版、只是集成了纹波注入功能、因此该拓扑可以支持较低的 ESR 电容器、例如 MLCC、这可以使 Vout 纹波变得非常小。
    此外、您还可以在 TPS54229 DS 的第7页阅读"详细说明"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuchang:

    感谢您的详细解释和回复!

    附件是 TPS5422929的 SCH 和 WAVE、请帮您检查、谢谢!

    此致!

    顶升 Jine2e.ti.com/.../TPS54229-SCH.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacking、您好!

    感谢您与我们联系。 在我们了解 IC 的发展情况之前、我想在此了解更多信息:

    1) 1)对于短路测试、它是否直接短接输出电容器? 您在短路期间是否捕获了任何波形?

    2) 2) 2)您能否向我展示您使用的电感器的规格? 选择错误时、电感器可能在短路期间饱和。  

    3) 3)我发现输出端使用了一个大的220uF 电解电容器、您能否移除该电容器并测试短路以查看 IC 是否会损坏?  

    4) 4)对于布局、您能否显示从输入电容器连接到 GND 引脚的迹线或多边形(如下所示)? 布线应位于顶层、并尽可能短而宽地直接连接。  

    5) 5)您是否在测试短路输出时检查了 IC 是否焊接良好? 我们在 PGD 焊盘上焊接不好之前发现了故障。  

    让我们在获取这些信息时进一步讨论一下。  

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回复! 下面介绍您的问题、

    1) 1)对于短路测试、它是否直接短接输出电容器? 您在短路期间是否捕获了任何波形?

    是的、直接短接电容器、很遗憾 我没有保存波形、稍后我会重新保存波形。

    2) 2) 2)您能否向我展示您使用的电感器的规格? 选择错误时、电感器可能在短路期间饱和。  

    4.7uH/6A (稍后我将测试电感器电流波形 )

    3) 3)我发现输出端使用了一个大的220uF 电解电容器、您能否移除该电容器并测试短路以查看 IC 是否会损坏?  

    我将尝试测试它。 我想知道 ,无论是否 影响输出纹波,我都要移除220uF 电容器。

    4) 4)对于布局、您能否显示从输入电容器连接到 GND 引脚的迹线或多边形(如下所示)? 布线应位于顶层、并尽可能短而宽地直接连接。  

    好的、感谢您的建议、还有其他布局呢? 请提供一些建议。

    5) 5)您是否在测试短路输出时检查了 IC 是否焊接良好? 我们在 PGD 焊盘上焊接不好之前发现了故障。  

    我检查过焊料没有问题。

    此致!

    顶起 Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacking、您好!

    对于 DCAP2器件、大输出电容器可能会使环路响应恶化并导致不良瞬态性能。 因此、我希望您将其删除、并尝试是否会有改进。  

    对于布局、输入电容与 GND 布线只有一个问题。 目前没有找到更多信息。

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    好的、我将尝试执行它。

    如果 我们移除大输出电容器 、我们如何维持下游产品的电源。  期待 您的建议、谢谢!

    此致!

    顶起 Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacking、您好!

    根据我们之前的经验、22uF 至68uF 足以满足输出和下游需求。 DCAP2具有出色的负载瞬态性能、可以毫无问题地支持下游电源。 但是、输出电容过大可能会使瞬态变得更糟、并会干扰软启动过程。  

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    注意! 感谢您的帮助!

    最棒的

    顶升