This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20333:LM20333的预偏置启动模式

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594305/lm20333-pre-bias-startup-mode-of-lm20333

器件型号:LM20333


亲爱的、大家好

客户正在考虑使用 LM 20333。
他们希望使输出电压可变、并考虑使用 SS/TRK 引脚。
它们不希望进入不连续模式、因为它们希望使输出电压纹波较小、并且电压调节范围较宽。
在数据表 P11的"预偏置启动能力"中、写入以下内容。

-在启动期间、LM 20333将不会灌入电流、直到软启动电压超过 FB 引脚上的电压。

当 FB 电压超过基准电压时、请告诉我返回上述模式的条件。
我们认为、只有在保护操作和 EN 引脚关闭时、输入电压稳定时、没有问题。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马萨米-圣、
    是的、您的理解是正确的。 它仅适用于启动

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathew-San、

    感谢你的答复。
    我会向客户回答这个问题。

    谢谢、Masami M.