This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5111:OUT A 和 OUT B 的绝对最大额定值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633551/lm5111-absolute-maximum-rating-of-out-a-and-out-b

器件型号:LM5111

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LM5111并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想知道 OUT A 和 OUT B 的绝对最大额定值

未介绍数据表。

它们是否与 VCC 至 VEE 相同?(-0.3至15V)

OUT A 和 B 的电压介于5.25V 至5.5V 之间、此时是否存在击穿的可能性。

--

感谢您的帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您对 LM5111的提问。 我将帮助 解决您的问题。

    在 中、DS OUT_A 和 OUT_B 的"引脚功能"具有从 VCC 到 VEE 的电压摆幅。  OUT 绝对最大额定值受 VCC 绝对最大额定值的限制。


     LM5111的建议偏置电源电压范围(因此为 outA/B )为3.5V 至14V。该范围的上限由 VCC 的15V 绝对最大额定电压驱动、而该范围的下限由2.8V UVLO 阈值驱动。  

    5.5V 是 OUT_A 或 OUT_B 上可接受的电压

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jefferey、

    感谢你的答复。

    我知道 LM5111的建议电源电压范围为3.5V 至14V、绝对最大电压范围为15V。

    我会将这些信息告知客户。

    我感谢你的大力帮助与合作。

    此致、

    新一