This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138 firmware_start 和

Guru**** 2554840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592520/ucd3138-ucd3138-firmware_start-and

器件型号:UCD3138

您好、先生:

据说 firmware_start–斜坡开始位、通过斜坡逻辑自清零;因此每次我们将新值更新为 FeCtrl0Regs.RAMPDACEND.bit.RAMP_DAC_VALUE 时、我们都需要将 RAMPCTRL 的 firmware_start 设置为1以启动 DAC 斜坡、对吧?

如果在斜坡结束前频繁更新 FeCtrl0Regs.RAMPDACEND.bit.RAMP_DAC_VALUE、是否会产生副作用?

非常感谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    您很快就会听到 AE 的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、六月、

    是的。 您需要设置 firmware_start =1来初始化新的 ramping。 最好在旧的 RAMP_DAC_VALUE 完成后初始化新的 RAMP_DAC_VALUE。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Sean 和 Big BOSS