This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:在 V33D 启动期间 UCD3138RJAR DPWM 输出高电平

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593325/ucd3138-ucd3138rjar-dpwm-output-high-during-v33d-start-up

器件型号:UCD3138

您好、先生:

我们使用 UCD3138RJAR 来替换旧的 UCD3138RHAR、而我们在测试期间发现了这个问题;在高温下、例如70'c、我们看到在启动期间 V33D 之后 DPWM 输出高电平、波形被连接;

CH1:V33D、CH2:DPWM0B

之后、UCD3138RJAR 可以正常工作;当我们使用旧的 UCD3138RHAR 时、我们没有看到这个问题;

那么、UCD3138RJAR 发生了什么情况

UCD3138RJAR 这个批次的最高标记是6BJ P1JF  G4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    AE 应尽快帮助解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean、

    正如您所说的、V33D 和 BP18之间没有电容。 在启动期间需要使用电容来消除脉冲。 有关更多详细信息、请参阅 D/S。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Sean、也非常感谢大老板;