This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:禁用降压转换器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633926/bq25570-disable-buck-converter

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25504

您好!  

我计划在下一个项目中使用 BQ25570、但不会使用降压转换器(VOUT_EN 永久连接低电平)。  我是否仍然需要偏置 VOUT_SET、或者是否可以在这种情况下将其悬空?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您不打算使用降压转换器、则可以查看 BQ25504、它与 BQ25570类似、只是它没有降压转换器。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    电池板的峰值输入功率在400mW 的范围内。 BQ25504的最高功耗似乎为300mW、这促使我转向 BQ25570 (510mW 最大输入功率)。

    如果我使用 BQ25570、我可以浮空 VOUT_SET、还是需要以特定的方式对其进行偏置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯
    您可以通过将 VOUT_EN 接地来将其设置为低电平。 这将禁用降压转换器。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我对 VOUT_SET 引脚需要发生什么更感兴趣。 是否可以在 VOUT_EN 连接为低电平时将该引脚悬空? 数据表对此问题保持沉默、我犹豫是否做出假设、因为分压器与"毫微功耗管理"进行交互、后者负责对该引脚的采样进行循环。