This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:有多少线圈系数会影响 bq51025、如何改进线圈

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594644/bq51025-how-many-coil-factors-effet-the-bq51025-how-to-improve-the-coil

器件型号:BQ51025

我们在 DVT 阶段有一个项目。 该机构帮助我们测试两种线圈样本、一种10uH、一种13uH、但他认为线圈对于 bq51025来说不够好、 他说这两个线圈的频率低 到可以工作、"Tx 122khz 输出9V@1A "、我们公司首次使用无线充电、我们没有太多经验、天线公司 也很困惑如何改进线圈以匹配 Bq51025。 您能帮我们在实验室中用手机测试线圈吗,这样您就可以告诉我们两个线圈是如何面对面改进的。

我们的电话要求是:  

Bq51025输出9V 1.1A 或7V 1.4A (更喜欢9V)为2S 电池充电。 我们需要确保手机在10W 模式下可与 TI TX 配合正常工作、在5W 模式下可与其他品牌的 TX 充电基础配合工作。