This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:能否告诉我 TPS7A7001的 EN 电压"?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633974/tps7a7001-could-you-tell-me-about-the-en-voltage-of-tps7a7001

器件型号:TPS7A7001

大家好、团队成员。

我的客户正在尝试使用 TPS7A7001。

他对此有一些疑问。

可以告诉我吗?

<问题>

①-1:请告诉我建议工作范围上限为 Vin 的原因。

①-2:如果施加的电压高于 Vin、则假设会出现哪种行为?

(可以猜测、因为我们将假定"假设"为前提。)

②:VIN 和 EN 引脚是否直接相互连接?

(或者、您是否需要上拉电阻器?)

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sekiguchi-San、

    数据表中列出了使能引脚的最大值为 Vin+0.3V 或7V、大于该值时、可能存在从使能到输入电压的受保护二极管。
    2.当使能高于 Vin 时,一旦 ESD 二极管长时间导通,就有可能损坏 ESD。 一旦 ESD 受损、使能端将短接至 Vin。
    3.可以,您可以直接将 Vin 和 Enable 连接到彼此。

    此致、
    Jason