This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:AGND 和 PGND

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634247/lmz31707-agnd-and-pgnd

器件型号:LMZ31707

是否有人可以确认器件内部的 AGND 和 PGND 一起已损坏? 因此、我不应该将它们连接到 PCB 上、对吧?   

我认为这正是数据表所说的、但我只是希望有人确认。 因为这是我第一次使用这种类型的模块、所以奇怪的是 AGND 本身应该是 PCB 上的铜形状。

如果我在 AGND 和 PGND 之间建立零欧姆(但不安装0欧姆)连接、是否会损坏器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AGND 和 PGND 连接在器件内部进行。 无需在器件外部建立连接。