This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:最少的电池节数

Guru**** 2556270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633705/bq76920-minimum-number-of-cells

器件型号:BQ76920

您好!

我正在尝试了解器件的电源要求是否给出了最小电池数。

如果电源在电池组外部、我是否可以使用此 IC (或任何其他指定2节串联电池数量的 IC)来平衡2S 电池?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    为 bq76920指定的最小电池数为3、这提供了最小工作电压。 如果您提供最小工作电压、它将测量配置的电池。 如果电池处于欠压状态、则不会阻止平衡运行、但不建议将其用于2节电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢你。 我知道我可以提供外部工作电压、但为什么不建议将其用于2节电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理论上、2节电池可以与1号和5号电池一起使用。 但需要将其保持在大于6V 的 REGSRC 工作范围之上。

    但是、我们不建议使用2节电池运行。