This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:BQstudio 中的寄存器和数据存储器不匹配

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634233/bq27742-g1-registers-and-data-memory-do-not-match-in-bqstudio

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400

我使用 BQ Studio 在数据存储器中设置了几个值、并将它们写入我的器件。  锥形电流、充电电压、设计容量、设计能量。  然后、我从 EV2400拔下电池、等待、重新插入电池并重新启动 BQ Studio。

在数据存储器部分、我看到我所做的所有更改都保持不变(它们是闪存还是 RAM 中?)。  但是、当我查看寄存器页面时、我看到数据存储器中的完全可用容量!=设计容量和充电电压寄存器!=充电电压。  这些是在学习周期后设置的、还是随着时间的推移而变化的?

我只是想确保我在适当的地方改变了事情。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    它们位于闪存中。
    FCC 存储在 RAM 中。 FCC 根据电流和充电电压变化。 您所指出的充电电压是根据数据闪存中的值设置的。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx