This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:故障检测时 BQ7790502可以自动恢复的问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633684/bq77905-the-problem-that-bq7790502-can-recover-automatically-when-fault-accurs

器件型号:BQ77905

您好!

我们的客户使用 BQ7790502来保护锂电池、并且可以在发生 SCD、OCD、OTD、OTC、OV 或 UV 时保护电池。 问题在于、当发生故障且电池受到保护时、故障会在大约2ms 后自动恢复。 故障原因 BQ7790502的故障恢复方法是移除负载、因此故障应在移除负载时恢复、而不是自动恢复。

他们使用 BQ7790500对 TI EVM 进行了测试、在该 EVM 上、故障通过负载移除+延迟恢复、并且可以保持保护状态、不会自动恢复。 然后、他们在 TI EVM 上使用了 BQ7790502而不是 BQ7790500、但是故障也可以自动恢复。 那么、BQ7790500为什么可以保持保护状态、但 BQ7790502无法保持保护状态、并在发生故障时自动恢复? 我在等你的答复,谢谢!

注意:BQ77905的数据表屏幕截图和客户的原理图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同一问题,正在等待答案...@TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw 和 Comet、您好!
    负载检测基于 LD 引脚移动到高于其阈值的电压。 它通过上面显示的 R9连接到 P-。 器件保护之后、如果 P 和 LD 在 TLD_DEG (LD 检测去毛刺脉冲)时间之前未变为高电平、则如果 UV 或 OC 条件也消失、器件将恢复。 所述的2ms 时间与该时间一致。 要恢复引脚、必须低于恢复阈值、并且该器件具有 RLD_INT 下拉电阻、以帮助实现恢复。
    如果系统或 EVM 上没有负载、或负载极小的高容性负载、则 P 和 LD 引脚可能不会移动、恢复可能非常快、如您报告所述。 EVM 上的默认器件为-00、如果-02器件未在与 EVM 相同的测试设置中保持受保护、请检查引脚是否正确焊接以及 LD 电阻器和走线是否未损坏。 如果所有连接都正确且 PACK-和 LD 上升、则必须损坏器件。