This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:BATT 充电问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632446/bq24072-batt-charging-issue

器件型号:bq24072
bq24072充电器器件面临电池充电问题。
我们制作了15个原型、并从 TI 获得了样片。
当电路板来自装配单元时、正在进行充电、但在几天的时间里、我们看到3块电路板中的电池未充电。 这在我们的实验中进行了测试
1 个月后、还有3块电路板在现场出现相同的问题。
我想知道为什么会出现此问题、以及如何纠正此问题。  
下表显示了一个不同组合的电路板行为、我们在其他电路板中看到了类似的问题。
 板状态 电源  输入 电池存在 输出电压 VBAT 充电 LED   电源正常 LED
通过 5V N 4.4. 4.2. N Y
通过 5V Y 4.4. 4.2. Y Y
             
故障 5V N 3.4. 2.46 N Y
故障 5V 3.636 3.863 3.636 N Y
             
通过 N 3.636 3.636 3.636 N N

我们在现场开始看到的另一个新问题是、这发生在两个电路板上。

 板状态 电源  输入 电池存在 输出电压 VBAT 充电 LED   电源正常 LED
失败 5V N 0 0 N Y
失败 5V Y VBAT 3.8. N Y
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面显示的行为是预期行为、不是故障。 当电池不存在时、OUT 被钳位至3.4V。 此外、当不存在电池时、IC 会进入电池检测(9.3.5.4)。 这导致 BAT 上的电压具有一个从0到 VBAT (reg)的方波。 如果您使用万用表读取该值、则可能只会看到平均值。

     

    对于第二个故障、您能否检查输入电流和充电电流以确保电池未充电。 还要检查以确保 EN1和 EN2引脚不处于待机模式(EN1和 EN2不等于1)。

     此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raheem:

    已附上原理图供您参考。

    EN1 =0、EN2 =1

    案例1:

    电路板状态电源 输入电池存在 Vout VBAT 充电 LED 电源正常 LED

    通过            5V               N          4.4.4.2.          N                  Y

    通过            5V                Y          4.4.4.2.           Y                   Y

    案例1:与我们一起工作的板的状态(通过)

    案例2:

    电路板状态电源 输入电池存在 Vout VBAT 充电 LED 电源正常 LED

    故障               5V          N              3.42.46.       N              Y

    案例2:也符合您的数据表。

    案例3:

    故障                5V        y e2e.ti.com/.../STG_5F00_G_5F00_W_5F00_V1.pdf           3.863 3.636    nnnnnn          Y

    案例3是故障、因为电池未充电。

    我们将使用电流表(无负载条件)检查电源,电路板不消耗电流,这意味着它不消耗输入电流和充电电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于出现故障的案例3、电压看起来正确。 但是、LED 看起来不会亮起。 您能否尝试将两个 LED 拉至 VIN 和 VBAT?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于案例3、我提到的电压是 Vbat 引脚上的电压、即电池的电压、并且器件不从输入端获取任何电流。

    这意味着器件未对电池充电、并且 LED 指示灯正确。

    另一件事是、即使存在 VIN 5V 和电池、这些器件也会输出 SI 3.4V、这是为什么该器件出现故障或未检测到电池。

    我尝试上拉 TD、也下拉 TD、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于未充电的情况、请尝试通过将器件设置为 USB100模式(EN1 = EN2 = 0)来减小输入电流。 如果问题仍然存在、请切换/CE 并查看充电是否重新启动。 尝试使用已知可正常工作的板更换板、以确保板没有问题。 如果仍有问题、请将出现故障的 IC 放置在正常工作的电路板上、并告知我是否有任何变化。
    此致、
    Raheem