This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:bq34z100

Guru**** 2619135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630551/bq34z100evm-bq34z100

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQSTUDIOGPCCHEM

2016年12月、TI 的 Thomas Cosby 在这个论坛和同一个问题上为我提供了很大帮助!

现在、我将像以前一样、再制造四个基于 bq34z100EVM (Farnell 2334116)的监控装置!

但是、我在使用软件工具校准电路板时遇到了很大的问题。

我已附上尝试连接到电路板时看到的屏幕转储列表!

如附件 pdf 中所示。 我收到了很多错误消息、但与电路板进行了通信!

为什么会出现所有这些误差、为什么不能测量电流?

我已附上2016年12月使用过的设置文件(DPEACTIVe.txt)!

是否最好将控制器更改为新一代(bq34z100-G1)并使用其他软件工具 BM-Studio?

 请帮助我解决这个问题、因为我现在已经尝试了每一个想法

 请访问 regardse2e.ti.com/.../bq34z100EVM.pdfe2e.ti.com/.../DPEactive.txt

Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、
    是的、请将芯片上的固件更新为 G1版本并使用 bqstudio、如果仍有问题、请告诉我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的快速回复、感谢您的回复!

    我是否还必须将 IC 设置为 G1版本?

    是否可以向我发送固件更新过程的链接? 谢谢!

    Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、
    芯片是相同的。 无硬件更改。 只是固件不同。 链接至以下新固件
    www.ti.com/.../sluc580

    安装 bqstudio 后启动后、如果未自动检测到器件、请从器件列表中选择 bq34z100-G1、转至工具的固件选项卡、选择您在计算机上存储该器件的固件、然后点击程序按钮。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    安装新的固件并运行 bqstudio、一切正常、通信正常!

    但我错过了在 bqStudio 中设置电池数据的用户指南、在哪里可以找到这一信息?

    我可以安装旧的安装文件 DPEACTIV.gg、还是应该执行本手册以及如何操作?

    谢谢

    Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、
    请按照以下步骤操作
    使用 gpcchem 标识 chem ID。 说明简单易懂、易于遵循。
    -编写 获得的 chem id 并按照数据表配置数据闪存。
    -执行学习周期,然后执行
    -提取黄金 srec 或 bqfs 或 dffs。

    如果您对这些步骤中的任何一个有疑问、请告诉我
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx、
    我现在可以读取并校准电路板!
    当我需要4LED (在 PCB 的末尾)以25%的步长指示 SOC 时、我是否仍然需要像以前使用旧设置时那样转换到 HDQ 模式?

    谢谢、
    / Niels
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    现在、我可以在对电池进行充电和放电时读取 bqstudio 中的所有参数、包括 Ah 计数器、但在 Foure LED A-D 上看不到 Ah 电平的正确值!

    我已经从 I2C 转换为 HDQ、并对 EVB 进行了下电上电、但当 bqStudio 监视器上有100% SOC 时、LED A-B 仍然处于活动状态!

    在以前的版本中、我已将寄存器 LED_COMM 配置设置为 F3、但如何在新版本中设置它?

    我已附上当前的安装文件、如果您在此过程中发现任何问题、请提供建议!

    感谢您的观看、

    Niels

    e2e.ti.com/.../4466.nysetup1010_2D00_1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、
    很抱歉、我无法返回此状态。 是否仍有任何尚未解决的问题?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的奥尼克斯酒店!  

    我在电压校准方面遇到了一些问题、但现在似乎可以正常工作!

    我必须承认、我发现使用此电动汽车电路板非常困难、并且设置过程的文档非常糟糕。

    请提供更新的文档:-)

    但感谢您迄今为止的支持!

    / Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Niels、我已将您的观察结果转交给拥有该器件的系统工程师。 我预计他们将在不久的将来更新文档。
    此致
    Onyx