This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:充电电流相对于温度的变化

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628702/bq25892-variation-of-charging-current-with-respect-to-temperature

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ27220

尊敬的 E2E 团队:

我们在项目中使用 BQ25892电池充电器 IC 为18000mAh 电池充电。 我们已将快速充电电流设置为2.8A、但当我们开始充电时、快速充电电流会迅速降低(按照 BQ27220电量监测计的要求、附上日志)。  

1) 1)是因为温度快速变化?  

2) 2) BQ25892的这种行为是否应发生?

2) 2)电流如何 随温度变化?e2e.ti.com/.../Charging_5F00_logs.xlsxow充电电流将随温度变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    该充电器具有热调节环路、可在 IC 本身过热时减小电流。 您的 IC 是否连接到接地层以进行散热? 如果是、您的输入电流限制设置是什么? ILIM 引脚是否已启用并可能降低充电器的输入电流限制? 如何配置 TS? 充电器的 BAT 引脚上的电压是多少? 如果 BAT 引脚和监测计之间的电阻较高、则该电阻上的压降可能会导致充电器过早进入 CV 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请查找我的注释直列-

    1) 1)您的 IC 是否连接到接地层以进行散热?

    是的、IC 连接到接地层以实现散热。

    2) 2)您的输入电流限制设置是什么?

    输入电流限值设置为3A@5V。

    3) 3) ILIM 引脚是否启用并可能降低充电器的输入电流限制?

    是的、ILIM 引脚已启用、但不会限制输入电流、因为我们在 ILIM 引脚和接地之间连接了120欧姆电阻、电流限制为3A。

    3) 3)如何配置 TS?

    TS 引脚配置为0°C 至60°C 进行充电。

    4) 4) 充电器的 BAT 引脚处的电压是多少?

    我们将获得与电池相同的电压(由万用表测量)。

    5) 5)充电器是否过早进入 CV 模式?

    没有充电器过早进入 CV 模式、因为 BAT 引脚和电池之间的电阻非常低。

    之前随附的日志文件显示、它在 2.72A 时开始充电、但会快速 降低充电电流。 这是  因为电池温度的快速上升吗? 如果是、那么充电电流将如何随温度变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    电池温度升高会导致充电停止。 IC 芯片温度升高会导致 IC 缩放充电电流。 您可以在充电时监控 IC 芯片温度吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    是的、电池温度升高会导致充电停止、但在我的情况下、充电不会停止。 您可以从先前附加的日志中看到、充电电流正在迅速下降、但电池温度处于充电所需的范围内。 为什么会这样呢?

    在整个充电过程中、充电器 IC 的温度不会超过48°C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否随电感器器器件型号一起发布原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请查找随附的原理图、电感器器件型号为 XFL3010-102ME (Coilcraft)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大系统电流为1.1A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您的电感器会饱和。  它的下降率为30%、仅为2.7A。  如果您测量电感器电流、 那么具有窄峰值的三角或三角是不错的吗?  等比率应比最大 IBAT+ISYS 高约30%。