This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:当前 ADC 的问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594410/tps25944l-the-problem-with-the-current-adc

器件型号:TPS25944L

你好。 我使用的 TPS25644L 的电流限制为5A。 我将欠压设置为10V、将过压保护设置为15V。 我将 R (LIM)设置为18k、因此最大电流将为4.94A。 对于 R (IMON)、我设置与数据表中相同的电阻值、即19.1k。 这将为我提供1V/1A 的比率。 但是、当我以1A 的电流负载时、R (IMON)引脚上的电压为1.5V。   

请提供建议。

Blaz J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Blaz,

    R (IMON)引脚上的电压仅取决于负载电流和 R (IMON)值。 您是在 EVM 上进行测试还是自行制作电路板?
    R (IMON)引脚在其他什么位置连接?
    您能不能共享完整的系统原理图。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开发自己的电路板。 我使用数据表中的步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FuseCurrent 1线路直接连接到模拟处理器引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我明白了。 问题所在。 该二极管具有自己的压降、因此在0.5A 时、我测量0.72、因此偏移为0.22V。 我测量二极管阴极引脚中的电压、但我必须测量二极管阳极引脚上的电压。 感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Blaz,

    很好。
    您的终端设备是什么?您在系统中使用 TPS25644L 的确切位置以及用于什么目的/保护?
    如果您需要任何支持、请告诉我。

    此致、
    Rakesh