This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:如何知道 SOC_INT 引脚的源

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ27532-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633514/bq27532-g1-how-to-know-the-source-of-soc_int-pin

器件型号:BQ27532-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24250

你(们)好。

我  在我们的设计中将 BQ27532-G1与 bq24250搭配使用、我们希望使用 SOC_INT 引脚的中断来检测电池移除和充电/放电模式以及电池低/高剩余电量。

但是、现在我们无法区分 SOC_INT 生成脉冲时的中断源、是否有办法解决该问题?

谢谢、

配送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiping、

    请参阅 www.ti.com/.../sluub04.pdf 上 TRM 的表6.8

    当检测到脉冲(引发中断)时、请检查表6.8中的相应寄存器以确定中断源。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    非常感谢您的回复。

    我在这里有另一个关于 flags ()的"DSG"位的问题。 当只有电池与电路板连接时、我在调试中检查 flags()(0x0A、0x0B)、DSG 位仍然不打开。 我确定电池已放电、我用于读取的功能正确、您认为原因可能是什么? 实际上、""DSG"位基于什么、您能告诉我一些详细信息、以便我进一步检查吗?

    谢谢!
    配送
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiping。
    您将放电电流阈值和退出电流设置为什么? 有关这些参数的定义、请参阅监测计的 TRM 并进行相应设置。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    还有一个问题、如果我想将中断用于"电池状态模式"、除了"SOC 增量"和"SOC_State_State"之外、我还应该注意什么? 因为我现在可以看到"DSG"标志发生了变化、但仍然看不到该标志的中断。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiping。
    请查看 TRM 中列出的中断功能的条件。

    谢谢
    Onyx