This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:选择器件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594252/ua78m-selecting-devices

器件型号:UA78M

您好!

第一次来这里,所以我不确定这是不是个好地方

我有一个设计使用输入电压为4.5至12.5V、输出电压为3.3V 的稳压器。  我需要更新设计、以将来自 USB 的5V 电压用作输入、3.3V 输出。  我正在查看 UA78M33CDCYR。  这是合适的系列吗?

我在数据表中看不到以33结尾的字母的解释。  这意味着什么?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您找到了正确的论坛。

    系列名为 UA78M。  由于该系列最初于1976年发布、因此肯定有更多的现代系列可满足您的需求。  参数搜索可帮助您搜索我们的 LDO 系列、以选择最适合您的应用的系列: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/linear-regulators-ldo-products.page

    您知道的33表示3.3V 输出。

    C 和 I 具有不同的温度等级、如单独的电气特性表所示。  UA78M33C 的温度范围为0至125C、而 UA78M33I 的温度范围为-40至125C。

    DCY 是封装名称。  DCY 采用 SOT-223封装。

    R 是包装数量。  R 的数量为2500个。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。  这回答了我的问题。

    Dave