This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:DSEL 引脚是否连接到 OTG 的 USB PHY?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594458/bq25890h-is-dsel-pin-connected-to-usb-phy-for-otg

器件型号:BQ25890H

我对 DSEL 引脚的作用感到困惑。 我没有 USB 多路复用方面的经验、因此我不能完全理解命名规则。

对于 OTG 应用、它是否应该被连接至 USB 接头上的 ID 引脚?

如果没有、我是否应该将 USB 接头上的 ID 引脚连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    DSEL 引脚通常用于控制1:2多路复用器;DSEL 引脚连接到多路复用器的控制引脚(通常为 GPIO)。 在适配器插件期间、D+/D-线路首先连接到充电器、以便它可以执行 USB 检测以设置输入电流限制。 根据检测结果、如果检测到 SDP 等 USB 主机、则会切换以切换多路复用器并将 D+/D-线路连接到数据线路、以便可以与主机建立通信。

    OTG 引脚是用于启用/禁用 OTG 升压模式的另一个引脚。 该引脚通常连接到主机上的 GPIO、或被拉至高电平、以便在890H 上始终启用 OTG 模式。

    ID 引脚用于标识哪个器件是主机、哪个是外设。 通常、您要用作主机的器件将 ID 引脚接地、而 ID 引脚悬空的外设是外设。 由于890H 将为外设供电、因此充电器侧的 ID 引脚可接地。