This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26602窗口比较器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628482/tps2660-tps26602-window-comparator

器件型号:TPS2660

我的 TPS26602似乎作为窗口比较器运行。  当 OUT 引脚上只有1uF 电容器时、它表示存在故障。  如果我在 OUT 至 GND 之间放置一个电阻器并拉取1mA、则故障清除。  当 I Pull > 800mA 时、会正确发生过流故障(RLIM = 15K)。  此"欠流"故障是意外的。  

我的输入电压为12V。  

UVLO 具有178K (R1)和22K (42)分压器(~10V)。  

OVP 连接到 RTN (R3 = 0 Ω)。  

模式为开路。  

dVdT 开路。  

OUT 引脚上是否需要最小直流负载(电流路径)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进一步检查后、我将 RTN 连接到 GND (第10.4节)以禁用反极性保护。 这是否会导致该欠流问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 RFLT 连接到外部3.3V 电源、而不是 OUT。

    当 OUT (源极)为开路时、如何在 OUT FET 上建立 Vgs? 是否有内部偏置路径?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过示波器、我可以看到 FLT 以随机速率切换。 它在11us 的最短时间内处于非活动状态、在570us 的最短时间内处于活动状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您能否监控 VIN 是否由于某种原因发生变化或出现毛刺脉冲、并分享 VIN、VOUT 和 FLTb 的波形。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1 =~FLT、CH2 =输入

    中的输入为来自具有大约100mVpp 纹波的开关电源的11.87V (使用万用表测量)。

    CH1 =~FLT、CH2 (AC)=输入

    CH1 =~FLT、CH2 (AC)=输入

    该捕捉显示了 FLT 事件时的 VIN。 开关的纹波为250KHz、约为148mV/2us = 74kV/秒

     

    CH1 =~FLT、CH2 (AC)= OUT

    ~FLT 和 OUT 之间无相关性。  输出电压为11.83V

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、上一篇帖子似乎丢失了我的图像。  请参阅随附的文件。  

    e2e.ti.com/.../AUX_5F00_current_5F00_limit_5F00_issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS2660是一种滞回控制器(ORing 控制)、可在轻负载条件下振荡。

    1.减少 VOUT 电容或

    2.增加 VIN 电容器 或

    3.增加轻负载电流

    有关更多详细信息、请参阅应用手册。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    由于 TPS2660的反向跳闸比较器误跳闸、FLTb 处于活动状态、因为它看到的反向电压(输入输出)大于-10mV。
    这主要是因为 IN 具有纹波、而 OUT 相对没有变化(由于 OUT 电容器)。

    请注意、对于反向比较器和正向导通、FLTb 具有45us 和70us 的延迟。
    这就是为什么 FLTb 与输入或输出之间没有直接关联的原因。

    请按照上述建议解决此问题。
    如果您仍有问题、请告知我们。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这是有道理的。  遗憾的是、开关电源输出上的 π 型滤波器输出上的 Cin 已经为22uF。  上面的图显示了足以在输出端产生1uF 返回馈电的开关纹波。  

    我目前通过手动修改8.2K 电阻器并联1.0 uF Cout 来实现这一功能。  这种带辅助将需要我避免的布局更改。  

    这种无负载情况仅在附件未插入系统时出现。  因此、当不插入任何器件时、我不关心输出稳定性、我只需要防止~FLT 引脚产生错误的正事件。  插入附件后、我可以轻松满足最低电流消耗要求。  

    数据表第7.3节建议 Cin 和 Cout 的最小电容为0.1uF。  这是我可以用于 Cout 的最小值吗?  如果我只是放置一个电阻负载(8.2K、大约为1.4mA)来代替 Cout、该怎么办?  当连接附件时、将出现额外的电容、但它将位于共模扼流圈之后、然后位于10米(典型值)电缆的远端。  

    TPS26602 ->扼流圈-> 10 m 电缆->附加电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们建议最小输出电容为0.1uF、但在本例中、替换为轻负载电阻器是可以的。

    此致、
    Kari。