This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:负载共享

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593925/bq25895-load-sharing

器件型号:BQ25895

我已将 BQ25895加入到一个由电池驱动大电流负载的设计中、以驱动由电池连接到该负载的负载 V+、 当主系统负载通过 VSYS 供电进入两个电源系统之间仅接地公共的 LDO 时-直接连接到电池的高电流返回是否会影响充电器内部电流限制? 我意识到 PCB 上的热控制是一个问题/问题/注意事项、我们已经考虑了散热、 但我想知道我是否应该谨慎处理其他问题、如果这种"负载共享"缺乏更好的术语、将会导致任何问题(例如、如果您使用两个变压器、而不是将两个变压器都耦合到同一个接地端...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Donald、

    如果我理解正确、则您有一个负载、与系统负载分离、直接连接到电池。 在快速充电时、BAT 引脚充当恒流源、根据 I2C 寄存器输出充电电流。 但是、一旦充电器达到恒定电压调节(即 V (BAT)= VBATREG)并尝试终止、BAT 上的负载可能会阻止准确的充电终止。 例如、如果终止电流设置为低于 BAT 上的负载并且电池已充满电、则充电器将认为负载电流是电池电流、从而防止充电电流逐渐降低至终止电流。 如果充电器从未终止、安全计时器将最终过期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在任何充电周期内、高电流负载将通过 MOSFET 从电池上断开-我更关心运行期间的电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Donald、

    如果充电被禁用或者 BATFET 被关闭、则没有电流从 SYS 流向 BATFET 的 BAT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "如果我理解正确、您有一个负载、与系统负载分离、直接连接到电池。" -正确。

    '在快速充电时、BAT 引脚充当恒定电流源、根据 I2C 寄存器输出充电电流。 但是、一旦充电器达到恒定电压调节(即 V (BAT)= VBATREG)并尝试终止、BAT 上的负载可能会阻止精确的充电终止。" -开关较高电流的外部 MOSFET 在充电周期内不会驱动其栅极、 因此、在第二个负载和电池之间有兆欧和兆欧的电阻-我无法看到充电器无法正确终止充电周期。

    '如果充电被禁用或 BATFET 被关闭、则没有电流从 SYS 流向 BATFET 的 BAT。' - OK...no不能确定这告诉我什么或这与原始问题有何关系。

    "...如果这种"负载共享"缺乏更好的术语、则会导致任何问题(例如、如果您使用两个变压器、而不会将两个变压器都耦合到同一个接地端...)" 这在运行期间、如果 BATFET 和外部 MOSFET 处于"打开"状态并且电池运行两个负载、则可能是一个潜在的问题、但不会充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Donald、

    当充电被禁用时、没有电流从 SYS 流向 BAT、所以降压转换器的输入电流限值将不受 BAT 上的负载的影响。 整个输入电流将可用于 SYS 负载。