This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:随开关频率变化的扩频

Guru**** 2605985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633895/tps61194-spread-spectrum-with-changing-the-switching-frequency

器件型号:TPS61194

您好!

我们收到了客户关于 TPS61194的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们需要具有扩展同步的扩频。 但 IC 无法满足其要求。 因此、他们正在考虑通过 FSET 引脚在 SYNC 引脚上拉至 VDDIO/EN 时更改开关频率。

——这种用法是否有问题?
-在过热条件下,开关频率的变化是多少?
 *fsw=300k 至500kHz

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    此主题已分配给 Sungho、Sungho 将能够在星期一查看您的问题并提供反馈。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    用例操作系统正常。 SW 的变化范围基于内部 OSC clk 频率、该频率在整个温度范围内的最大值为+/- 7%。
    BYW,我不确定 FSET 连接上的交换机。 Rfset 连接应保持一致、而不是动态切换。

    如果您需要更多信息、请通过电子邮件联系 MLP 汽车应用团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 基本而言、它们通过外部时钟更改开关频率、以避免调幅频带噪声。 但 IC 无法在 IC 同步外部时钟的情况下启用扩频。 因此、他们正在考虑通过更改 RSET 电阻器来避免调幅频带的功能。 我们将很快通过电子邮件与您联系

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件可支持自开关扩频、但通过使用外部升压同步输入、SW 频率将仅跟随同步输入。
    如果系统侧可以提供已实现展频的同步信号、则效果最佳。 否则、仅可选择使用基于内部 SW 频率设置的内部扩频。