This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17381F4:我们是否有针对 CSD17381 VDS 的测试电路

Guru**** 2815075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634130/csd17381f4-do-we-have-the-test-circuit-for-the-vds-of-the-csd17381

器件型号:CSD17381F4

大家好、

我的客户想要检查我们如何从数据表中测试 CSD17381的 VDS?

谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、
    我们有一个专门用于测试这些非常小的器件的 EVM。 计划在其中放置6个不同的 N 通道器件、但我不确定发布的时间表。 我会联系我的同事 Kevin O'Connell 了解详情。

    他们为什么需要测试 VDS? 这是我们保证的一个参数、因为它是在生产中测试的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我误读了您的第一个帖子-我想您只是在问我们如何测试器件、而不是让电路板自行测试。

    我们测试生产中的每个器件。 数据表的电气特性中指定了我们测试方式的条件。

    基本而言、在室温(Ta = 25deg)下、向器件施加最大电压(在本例中为30V)。 如果超过器件的击穿电压、则会发生雪崩、器件将无法通过测试并被丢弃。