This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:Cout 值之间的 Vout 波形差异

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594170/tps55340-q1-vout-waveform-difference-between-cout-value

器件型号:TPS55340-Q1

尊敬的所有人:

您能不能像下面的 PDF 文件一样、告诉我 Vout 波形变化的原因?

e2e.ti.com/.../Vout-waveform.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本-圣、您好!

    由于其 ESR 和 ESL、1uF 电容器不是足够的有效滤波电容器。 会导致电压失真。 通常、相同类型的较大电容器具有较低的 ESR。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Xi:

    感谢您的回答。
    您能更详细地解释一下"电压失真"吗?
    导致电压失真的机制是什么?

    我认为由于 ESR 和 ESL、Vout 电压纹波将会更大(不是方形)。
    换句话说、我认为 Vout 波形将保持为三角波、而不是方波。

    您能解释一下怎么了?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当电流流入电容器时、电流也流经 ESR 和 ESL。 电容器实际上是 R-L-C 电路、而不是纯 C 电路、这些 ESR 和 ESL 将导致波形失真。 如果 C 很大、ESR 和 ESL 的影响可以忽略不计、您可以看到正弦类型的纹波电压。