This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27200:BQ27200

Guru**** 2557000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633807/bq27200-bq27200

器件型号:BQ27200

我们是否需要在 i2c 上使用两个串联的100欧姆电阻器而不是一个?
我们可以组合一个200欧姆的电阻器、还是只使用一个电阻器?

 100欧姆电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    您在100欧姆电阻器之间需要一个5.6V 齐纳二极管、如 EVM 参考原理图所示。
    www.ti.com/.../sluu157b.pdf
    它们用于 ESD 保护。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx。
    但我们不需要在电路板上提供 ESD 保护、因为我们在 BQ27200和微控制器之间有一条小迹线。
    我们可以消除两个100欧姆电阻器中的一个吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不需要 ESD 保护、那么您可以消除一个或两个电阻器。 这些都是限流器
    谢谢
    Onyx