This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:电流消耗

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594539/tps2115a-current-consumption

器件型号:TPS2115A

大家好、  

问题:  

当 D0为高电平时

 

      且 D1为低电平

 

      3、IN2有效(4.2V)

 

4、      IN1未激活(0V)

 

没有      电流从输出

 

6      、IN2的电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    有关此信息、您可以查看图11。 此图显示了未上电而没有电流负载时输入的电流消耗量。 对于4.2V 的电源电压、估算的电流消耗约为50uA。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius