This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:有关 EMB1428和 EMB1499的一些问题

Guru**** 2613465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633347/emb1428q-some-question-about-emb1428-and-emb1499

器件型号:EMB1428Q

您好!

对于连续平衡操作,我先发送开始平衡(0x10或0x30) ,然后发送停止平衡(0x00):

当我发送0x10时、返回代码为0xA1、当我发送0x00时、返回代码为0xa0、emb1428和 emb1499运行良好。

但是、当我发送0x30时、返回代码为0xA3、当我发送0x00时、返回代码为0x20或0x60、EMB 1428 工作正常、但 emb1499工作正常。

我不明白在这两个条件下,emb1428部件工作正常(Vplus-Vminus =单节电池的电压),emb1499部件相同,为什么第二个条件不工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    听起来 EMB1499可以在选择了电芯2但未选择电芯3的情况下正常运行。 如果我了解这些代码、则在操作电芯3时会出现过流或过压故障。 我想电路板不能控制所有开关 FET、因为从1428中似乎无法识别故障、因此它可能运行良好、但 FET 一定不能建立所需的路径。 检查 EMB1428以及 FET 栅极和源极的所有连接是否正常。 对于单元格3的问题、请查看单元格3的抽头开关和极性开关、因为它们将不同于单元格2的开关。 电池2抽头用于电池2平衡、因此路径可能很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有提到电池2是被选择的。我所说的就是电池1和电池3、因为电池1和电池3的极性开关是相同的、但电池开关是不同的。也许我没有说清楚。现在我想重新描述问题:

    对于连续平衡操作,我先发送开始平衡(0x10或0x30),然后发送停止平衡(0x00):

    1)对于单元格1,当我发送0x10时,返回代码为0xA1,当我发送0x00时,返回代码为0xa0。 测量 Vplus-Vminus = Vcell1、电池1正在充电。

    2)对于单元格3、当我发送0x30时、返回代码为0xA3、当我发送0x00时、返回代码为0x20或0x60。 测量 Vplus-Vminus = Vcell3、但 cell3未充电。

    所以,我觉得在操作 CELL1时,emb1428和 emb1499运行良好,当操作 CELL3时,emb1428运行良好,但 emb1499运行不好。我对吗?如果我对,为什么?

    最棒的地方!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    正如 WM 所提到的、EMB1499似乎运行正常、因为它平衡了电池1。 开关矩阵似乎也正常运行、因为电池电压出现在转换器的输出端。

    那么、我认为下一个逻辑问题是:单元格1和单元格3之间有何不同?

    您的平衡电流是多少?
    这是您自己制作的电路板吗? 还是 EM1402 EVM?

    正如 WM 提到的、我的直觉是 OV/UV 或过流保护由于某种原因跳闸。 我建议在转换器周围进行探测、以查找不规则情况、