This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:为太阳能供电和电网供电应用选择合适的 IC |磷酸铁锂电池充电器

Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594355/bq24650-choosing-the-right-ic-for-solar-powered-and-grid-powered-application-lithium-iron-phosphate-battery-charger

器件型号:BQ24650
Thread 中讨论的其他器件:bq24620

您好!
我正在为我们的12V LiFePO 电池设计电池充电控制器。

电源输入为:

a.太阳能电池板80W @ 12V (链路、电阻环=21.33V、Vmaxpower=17.78V)或

b. 18VDC 电网电源。

部署时将选择任一电源输入、因此 PCB 应能够处理这两种情况。

问题:以下哪个 IC 更适合应用、BQ24650或 BQ24620? 这些 IC 之间的区别是什么?

电池规格:充电电压=14.3V、4节磷酸铁锂电池、Vout=12V

这是我第一次设计太阳能电池板供电的电路。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    TI.com 中提供了一个有助于说明 BQ246xx 系列差异的文档、此处显示了链接 SLUA579

    如果您没有特殊问题、BQ24650将是更好的选择、因为它支持 PV MPPT 和 LiFePO4电池。  

    此致、

    Ann Lien