This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76PL455A-Q1:bq76PL455A-Q1采样率

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632412/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1-sampling-rate

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

对于 12个电池电压和8个辅助信号、芯片" bq76PL455A-Q1 "的采样率(以毫秒为单位)是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转至数据表7.3.3、您可以找到更多详细信息

    您可以在3ms 内对所有内容进行采样。

    这是您要问的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回答!

    这是否意味着、我可以每3ms 将所有16 VSENSE 和所有8个 AUX 值都发送到我的微控制器?
    芯片是否与菊花链行中与测量电压和 AUX 相关的其它芯片同步?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danyal、

    这意味着数据在3ms 内进入 pl455。 此信息仍然必须沿着菊花链传输(时间由 #bytes、读取类型和具有4MHz 信号的模块数量决定。 数据还必须通过 MCU UART 外设、该外设将由上述变量以及 UART 波特率决定。

    如果您进行广播采样和存储、则数据采集将仅相差几 ns (命令沿菊花链传输的时间)。 然后您可以根据需要回读。

    如果您进行广播采样并发送、模块之间将存在相同的几 ns 延迟、并且堆栈数据将以一个十六进制值的长连续字符串进行传输、从顶部器件的数据开始。

    单个器件命令只写入一个器件、默认情况下无法与其他模块同步。