This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:使用 UCC28061和 UCC28070的单路输出

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28061, UCC28060, UCC28180, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594532/ucc28061-using-single-output-of-ucc28061-and-ucc28070

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC28060UCC28180UCC28050

你(们)好

我可以使用 UCC28061和 UCC28070作为单输出吗?
如果这种使用方法是可以的、 有没有注意事项?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yokoto-San、您好

    是的、您只能使用这些器件的一个输出。 我认为没有任何问题- UCC28060提供一个 PHB 引脚来关闭 GDB。 没有内部方法可以禁用 UCC28070的其中一个输出、但可以将 CAO (电流放大器输出引脚)之一绑定到0V。这会设置零电流需求、栅极驱动输出将变为零占空比。

    请记住、TI 提供单相 PFC 控制器、例如 UCC28050 (转换模式)和 UCC28180 (连续导通模式)、如果客户只使用单相功率级、这些可能是更好的选择。

    此致
    Colin