This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:针对更多器件间通信的 bq76PL455A-Q1组件建议

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633332/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1-component-recommendation-for-communication-between-more-devices

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

组件(下图中的绿色圆圈)是否 用于同一 PCB 上的通信和两个 PCB 上的通信´s 相同 ?

对于1nF 电容器和10欧姆电阻器、您可以为我提供什么组件建议?

谢谢!





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danyal、

    建议将二极管用于额外的保护层(在超出 ABSMAX 之前钳制信号)。

    需要使用这些电阻器来帮助 IC 承受热插拔、即使在同一 PCB 上也是如此。

    建议使用这两种方法。

    有关特定组件值、请查看我们的 EVM BOM、该组件位于 :www.ti.com/.../TIDA-00717