This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218 DCDC5/6输出

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624248/tps65218-tps65218-dcdc5-6-output

器件型号:TPS65218

你(们)好

我的客户希望知道在备份 RTC 时的最大输出电流。

请告诉我以下问题。

这是正确的理解吗、如果 Vcc 电源关闭、DCDC5/6将作为纽扣电池的备用电源提供给 RTC?
在数据表中、DCDC5/6的输出电流在备用时可对100uA 进行批评。 您如何通过测试测量输出电流?
如果您有电路的数字、您会给我发送吗?

此致

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在 e2e 论坛中将您的问题发布到 TPS65218器件上。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复此主题、并尝试回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    1.是的、如果 IN_NCC 引脚被拉至低电平、DCDC5/6将由纽扣电池供电。
    2.不确定您在这里要找什么。 要检查输出电流、请连接纽扣电池并将 IN_NCC 拉至低电平、然后缓慢增大负载电流以检查 PGOOD_BU 何时为低电平。

    此致、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay

    感谢你的答复。
    但我仍然不理解#2。
    您能告诉我电阻的值是多少?
    在备用情况下、可以说该器件的输出电流为100uA 吗?

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    脱离纽扣电池运行时、最大输出电流为100uA。 典型输出电流为10uA。

    我想我们不能确定您需要什么、原因是将提供给 RTC 的电流量取决于 RTC 本身的电流大小。

    可以使用所述的方法 Jay 来查找最大电流。 在这种情况下、您需要不断降低负载的电阻、以便不断增大从 PMIC 拉出的电流、并且您会发现电流拉高得多且 PMIC 无法提供所需的电压的特定点。

    如果您想知道 RTC 将拉多大的电流、则会更加困难。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Nick

    我有一个有关 TPS65218的新问题。
    我认为最好仅描述数据表中的输出电流最大值、但为什么列出典型值?
    请告诉我是否有任何应用程序会假定某种情况。

    此致。
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我不确定典型值来自哪里、但我认为在10uA 的电流下、您可能会获得更高的效率。

    谢谢、
    Nick