This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:更换电池后、需要唤醒?

Guru**** 2554370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592747/bq4050evm-561-after-changing-battery-it-need-wake-up

器件型号:BQ4050EVM-561

尊敬的 TI 员工:

我对 BQ4050EVM 有一些疑问。 更换电池后、电池组引脚无法自动输出电压。 仅按下唤醒开关、5.2秒后、电池组引脚可正常输出、是否需要执行该步骤? 我可以调整5.2秒的时间吗?

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是否有人可以帮助我的客户、我将在下面回复我的客户。 谢谢!

    此致、

    卢珍妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接电池后、您必须向 PACK 引脚施加充电电压以将器件从关断状态唤醒。 通常不需要5s。 如果电池电压处于良好的范围内、则一秒就足够了。