This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:选择电缆并了解布线规格

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632821/bq76pl455a-choosing-cables-and-understanding-cabling-spec

器件型号:BQ76PL455A

大家好、

我有一位客户正在围绕 Bq76PL455A 设计系统、对布线有疑问:

  1. 我想更详细地了解菊花链规格。 我只想确认数据表中公式13中规定的长度介于两个 IC 之间,而不是所有 IC 连接在一起的总线长度的总长度。  根据第8.1.2.2.3节的第一句话,我怀疑这是前者,但我只想在理解中得到确认。

  2. 是否建议使用屏蔽电缆?  我的理解是,由于增加了电容,不建议使用屏蔽电缆。  这是真的吗?
  3. 如果我们使用屏蔽电缆、我们会为公式选择使用哪种电容值?  屏蔽电容的电缆、导体到导体?  总电容?
  4. 如果我们使用屏蔽电缆、我们将屏蔽连接到哪个电位?
  5. 如果我们要使用向上/向下连接将 BQ 堆叠到1000V,我们将如何定义电缆绝缘?
  6. 在数据表的图33和34中、如何确定双共模扼流圈设置的电容?  在 EVM 用户指南中、它显示为40pf。  数据表中并没有真正提到电容。  我们正在使用推荐的部件,但希望更多地了解此界面。   
  7. 电缆是否必须具有120欧姆的阻抗?  也可以是其他人。  我理解建议使用 CAN 布线。  这意味着我们也可以使用 RS485布线?

如果更容易的话、我可以设置一个呼叫。

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、大家好、

    有人对此进行了研究?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    很抱歉 耽误你的回复、我是在度假的、 刚回到 办公室。

     在我看来/经验中,这些类型的问题最难回答第455条。 所需的噪声通常由系统将看到的噪声量决定。 它实际上归结为系统噪声曲线(即来自逆变器)、电缆所在的位置(使菊花链远离高电压/高噪声 GND)等

    坦率而真实的回答(虽然可能不是最有用的答案)是系统设计人员应该用 示波器来看待它、并且  可能需要调整事情以 获得最佳 性能。 我们提供了相对较好的基准推荐应用电路、但我们无法应对各种噪声 曲线等。由于 可以  将这些噪声曲线视为传输线、因此会产生额外的复杂层。

    我 将 尝试以内联方式回答您的问题:

    我想更详细地了解菊花链规格。 我只想确认数据表中公式13中规定的长度介于两个 IC 之间,而不是所有 IC 连接在一起的总线长度的总长度。  根据第8.1.2.2.3节的第一句话,我怀疑这是前者,但我只想在理解中得到确认。

    DW:在任意两个 IC 之间

    2.是否建议使用屏蔽电缆?  我的理解是,由于增加了电容,不建议使用屏蔽电缆。  这是真的吗?

    DW:您当然可以使用 屏蔽电缆。 同样、这在很大程度上取决于系统是嘈杂还是安静。 我们看到 客户 使用 非屏蔽电缆。  您对添加的电容是正确的。这 将减少最大可用电缆长度、因为信号会有更多的衰减。 为了解决这一问题 、可以使用2nF 隔离电容器。

     

    如果我们使用屏蔽电缆、我们会选择使用哪种电容值来计算公式?  屏蔽电容的电缆、导体到导体?  总电容?

    DW:这个链接提供了一个与 数据表 中的公式相似的可用公式:http://www.standard-wire.com/cable_design_equations.html

     

    4.如果我们使用屏蔽电缆,我们将屏蔽连接到哪个电位?

    DW:理论上、我认为它不  会产生巨大影响(我可能 会错)。 我认为最好的方法是将 屏蔽层连接到"低"模块 GND。 只需 确保  屏蔽层未连接到高模块和低模块的 GND。 如果发生这种情况、您 将使 低电平模块短路。

    如果我们要使用向上/向下连接将 BQ 堆叠到1000V,我们将如何定义电缆绝缘?

    DW:我们 建议电池组 电压翻倍、因此2kV

    6.在数据表的图33和34中、如何确定双共模扼流圈设置的电容?  在 EVM 用户指南中、它显示为40pf。  数据表中并没有真正提到电容。  我们正在使用推荐的部件,但希望更多地了解此界面。

    DW:我猜这个信息 是使用 LCR 表获取的。

    7.电缆的阻抗是否必须为120欧姆?  也可以是其他人。  我理解建议使用 CAN 布线。  这意味着我们也可以使用 RS485布线?

     

    DW: 不一定是120欧姆... 请记住、驱动器为50欧姆、接收器 为高阻抗。