This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43602:VIN 绝对最大额定值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634109/lm43602-vin-absolute-maximum-rating

器件型号:LM43602

您好!

 在 LM43602数据表中、"最大占空比为0.01%"时 Vin 的绝对最大额定值为42V (注2)。

这意味着什么?

如果是36V <Vin <42V ? 、会发生什么情况

谢谢

Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabriele、

    我已经询问了0.01%的值、当我有答案时、我会再向您咨询。

    我们建议运行所有器件、使其达到或低于建议的最大值。 较高(接近绝对最大值)可能会缩短器件的寿命。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabriele、

    0.01%是指在绝对最大值下运行的占空比与在建议最大值下运行的占空比 因此、该器件的规格是能够在短时间内处理高达42V 的电压。 只要该部件的电压仅为42V、时间的0.01%、该部件就会正常工作。

    Sam