This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:无 Vdd、但引脚 C 通电

Guru**** 2451540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632248/tps2412-no-vdd-but-pin-c-has-power

器件型号:TPS2412

所有、

 我对 TPS2412 Vdd 引脚有疑问。 引脚 C (引脚6)连接始终存在的12V 电压。 VDD (引脚1)将相同的12V 电源与开关绑定在一起以打开/关闭。

如果 Vdd 引脚关闭(无12V 电源)、是否存在来自其他引脚的泄漏电流? 什么是栅极电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发表问题、让我尽早再谈一下。


    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

      我是否可以知道团队的任何更新?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      是否可以很快得到答案?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    当 Vdd 引脚被拉低时、栅极电压将被拉至 GND。
    现在、在这种情况下、将出现数据表中提到的 C 和 A 泄漏电流。

    此致、
    Kari。