This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BMS 胜出#39;t 重新启用 FET

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594260/bq78350-bms-won-t-re-enable-fets

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940

BMS BQ78350电量监测计与连接到14节电池组的 BQ76940模拟前端搭配使用时出现问题。  问题是、我们有一个正常工作的串行生产电池组、看起来工作正常。  我们发生了 一个"未知事件"、该事件触发了 BMS 保护并打开了保护 FET。  这可能是过流事件、但我目前还不知道这一点。  从系统中拆下电池组后、BMS 将无法恢复、也不会关闭充电或放电 FET。  

我们尝试过的内容:

与 Battery Management Studio 连接不会显示任何明显的问题:  

我们尝试 使用引导按钮重置 BQ76940。

我们尝试手动控制 FET、方法是发出 FET_EN 命令、后跟0x001F (CHG FET)和0x0020 (DSG FET)、但没有结果。

有人能不能帮助我指出以下方面的正确方向:

  1. 哪些常见问题会导致工作包出现此类故障?
  2. Battery Management Studio 中有什么内容可以告诉我们 BMS 发生了什么情况、为什么不关闭 FET?
  3. 我们是否可以通过 Battery Management Studio 设置/重置任何可以重新激活正常操作模式的内容?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已设置安全标志、这将禁用 FET。 您可以尝试发送重置命令以查看它是否已清除。 您是否曾意外发送过安全切换(1D)命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我读取数据表时、安全信号表示安全引脚的状态。  在这个设计中、安全引脚未连接到 PCB 上、并且程序存储器中的 PF 安全 A、B、C 位都没有被置位。  无论如何、我使用制造模式通过 SAFE_EN (0x0026)命令切换安全状态、然后使用 SAFE_TOGGLE (0x001D)来清除信号、并使用另一个 SAFE_EN (0x0026)来清除模式。  电池组的行为没有变化。

    最后、我通过 Battery Management Studio 发送 RESET 命令、但行为仍然没有变化。  您是否对要尝试的内容有任何其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    屏幕截图未提供有关 FET 禁用原因的任何其他线索。 请从电池组中导出 srec、我可以检查它以查看是否有任何有用的寿命数据或 PF 数据可助您一臂之力。