This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:UCC2818A 问题

Guru**** 2562220 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628325/ucc2818a-ucc2818a-question

器件型号:UCC2818A

你好。

我有疑问。

我们使用 UCC2818A 配置了电源。
我们正在执行电源操作测试。
当我们对连接的电路执行以下运行测试时、UCC2818A 停止。
为什么它停止了?
除非再次打开电源、否则不会返回。
数据表上是否未列出保护电路?

情况
・仅与 UCC 2818A 搭配使用的环境。
RVOUT 为・μ A、使用负载器件流式传输400mA 电流。
・之后、负载器件被关闭。
・之后、UCC2818A 在 DRVOUT 的导通宽度改变后停止运行。
・当被停止时、UCC2818A 的 VREF 电压将下降。
・之后、通过再次接通电源来恢复 UCC2818A 的运行。(锁存停止)

在我们创建的电源中、即使执行噪声测试、电源也会以相同的方式停止。(锁存停止)

谢谢你。

e2e.ti.com/.../UCC2818ATEST.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您执行的这项测试的目的是什么、这一点非常不清楚。
    您是否尝试获取数据表中未提供的 UCC2818A 的一些特性数据?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我有疑问。

    UCC 2818 A 数据表第9页。
    9.3.2有零电源块功能。

    哪些引脚以及如何检测此功能?

    Vsense 引脚电压降至0.33V 以下。
    输出停止。
    但是、不会设置锁存停止状态。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第9.3.2节中、这个函数的说明中不应该使用单词 LATCH

    感谢您的观看。

    当误差放大器(VAOUT)的输出降至0.33V 以下时、零功耗比较器会关闭栅极驱动。

    这不是 您在发布时看到的 VSENSE 引脚。

    这种情况发生在非常轻的负载下、并防止发生过压情况。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    请告诉我。

    我正在查看 UCC2818A 的数据表。
    我想如果 UCC 2818 A 由于某种现象而停止、它将自动恢复。
    不过,请告诉我是否有一个现象必须重新出现?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。

    此部件没有锁存功能。

    一旦故障消除、它将从故障中恢复

    此致

    John