This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:EEPROM 配置

Guru**** 2558670 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633892/lp8860-q1-eeprom-configuration

器件型号:LP8860-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LP8860-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑在以下条件下使用 LP8860-Q1。

 VIN=7至16V
 Vf=32V
 如果=90mA/通道*4通道
 FSW=2.2MHz

他们参考了 LP8860 EEPROM 配置的摘要、但找不到正确的设置。 因此、他们正在考虑根据自己的生产线要求烧录 EEPROM。 在其生产线上烧录 EEPROM 是否存在任何问题?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、不存在量产线 EEPROM 编程问题

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对 LP8860的 EEPROM 进行编程是一种正确的使用方法。 有一点是、TI 需要检查新设置、以避免针对每个目标应用条件进行错误设置。

    请继续进行新的 EEPROM 设置并发送给我们进行审核。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 让我确认我是否得到了它。 如果 EEPROM 在生产线上满足其要求、即使 IC 关闭、EEPROM 的数据也不会消失。 我们的理解是否正确?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的。

    数据表在寄存器定义部分显示了刻录新 EEPROM 值的过程。

    EEPROM 是您知道的非易失性存储器、在下电上电后保持编程值。