This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ27510-G3:用于 BQ 27510-G3的 Linux 3.4驱动程序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594268/linux-bq27510-g3-linux-3-4-driver-for-bq-27510-g3

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:Linux

你(们)好

我是 Chitanya、我们从过去一个月开始开发 bq27510-G3驱动程序、但我们无法获得从在线补丁中修补驱动程序的准确输出 、但没有电池电量完全 显示为0%或100%

您能不能向我发送适用于 Linux 3.4内核的 bq27510-G3驱动程序、请您注意我们正在开发 s5p4418处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在此处找到用于与测量仪表通信的 Linux 代码:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux/Android_Software_Solutions_for_TI_Single-cell_Gas_Gauges

    它包括一个用于读取电量监测计信息的驱动器、以及一个用于将配置写入电量监测计和记录目的的工具。

    您的问题是电量监测计报告的 SOC 的精度、还是您开发驱动程序与电量监测计通信时遇到的问题?  请注意、在获得准确的 SOC 之前、您必须正确配置监测计以匹配您的电池配置文件和系统要求。  这包括确定正确的电池配置文件(化学 ID)、在样本包上运行学习周期以优化容量和电阻配置文件、然后最终确定所有 DataFlash 配置参数以满足您的系统要求。  然后、您将保存一个黄金 DataFlash 文件、该文件将用于配置生产中的所有监测计。  获取您的化学 ID 和优化电池组参数的最简单方法是运行单个放电周期并将数据上传到 TI.com 上的监测计参数计算器(GPC)工具。  要配置其他基本参数、您可以使用 bqStudio 中的参数 Q&A 插件。