This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:TPS63061失败

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594474/tps63061-tps63061-fails

器件型号:TPS63061

您好!

我们使用 TPS63061将来自1S 或2S 锂离子(=2.7-8.4V)的输入电压转换为输出5V USB。 当输入或输出断开并连接几次时、芯片出现故障并最终短路。 当由实验室电源单元供电时、情况也是如此。 在几个或多个周期后、我们可以持续重复地熔断我们制造的任何电路、到目前为止、我们已有10个以上的单元。 在我们断开输入或输出连接之前、一切都正常、然后在尝试插入时、它不起作用、因此我估计在之前的器件关断期间会发生错误。

原理图与数据表非常相似。 电感器为1uH SRN2052、输出电容器为66uF X5R、输入电容器22uF X5R 靠近 IC 放置。 测试期间的负载是一个虚拟负载电阻器、电流约为0.5A。

可能出什么问题了?

感谢您的建议。 Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得该器件因测试过程中出现的高电流或电压尖峰而损坏。 您能否在此测试期间监控输入和输出电压和电流?
    您能否检查哪些引脚损坏(例如、如果 Vin /L1对地短路或 L2对地短路等)

    组件的选择对我来说是合适的。 您能否发送电路原理图和布局? (如果您不想在公共论坛上共享、则可以通过私人邮件发送)