This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:电流感测电阻电压的放大

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845, OPA172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594093/uc3845-amplifying-of-voltage-of-current-sense-resistor

器件型号:UC3845
主题中讨论的其他器件: OPA172

大家好、我是一名中国学生、在使用 UC3845的反激式转换器上工作、该转换器在 CCM 中工作。 为了减少 与 MOSFET 串联以采样电流的电阻器损耗、我想减小电阻、但我还想通过使用 UC3845中的内部齐纳二极管来限制峰值电流、该二极管钳制在1V。 如果采样电阻器为10m、则限流电流为100A。如果采样电阻器为20m、限流电流为50A。 因此、我在采样电阻器后面添加一个放大器。

下面是一个问题。 如何选择合适的放大器?我应该考虑什么?  以下是我的注意事项。由于电压低且 sigal 的开关频率约为80kHz、我是否需要考虑输入偏置电压和带宽?是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuan、

    感谢您关注 UC3845。

    这里的一个团队在 另一个项目中使用 OPA172 www.ti.com/.../opa172.pdf 来增加来自电流感应电阻器的电压信号。

    OPA172具有高带宽和低失调电压。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter! 我将尝试此 OPA。
    让我们忘记这个问题。 一般而言、在选择放大器时、除了带宽、电源电压、失调电压之外、我还应注意哪些关键参数?输入共模电压范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fumin、

    对于这种类型的应用、我建议您查看高带宽、以使运算放大器能够准确跟踪电流感应电阻器上的电压信号。 第二点是运算放大器应能够感应低至0V。 由于输入电压较小、因此失调电压至关重要。 根据增益网络中使用的电阻器的增益和值、输入失调电压和偏置电流也会产生影响。

    我们还有另一个运算放大器产品论坛、应用工程师将能够为您提供有关此应用潜在解决方案的更多选择。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的!谢谢
    还有一个问题。在此应用中、需要放大的信号频率约为80k、然后运算放大器的增益带宽为10MHz。两者之间是否存在任何数量比关系?如果我将开关频率提高到200kHz、此运算放大器是否工作良好?如果我使用的运算放大器带宽较低、 会发生什么情况?感谢您的参与。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Fumin

    当您将反激式的开关频率从80kHz 增加到200kHz 时、如果输出功率保持恒定并且变压器的电感也恒定、则峰值电流值将下降。 电流感应(CS)电阻器上的较低电压信号将使从运算放大器获取精确的 CS 信号放大版本变得更加困难。

    运算放大器也需要是 RRIO。 大多数人会在这里使用 CT 变压器、而不是运算放大器、带宽要好得多。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢!