This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过直流/直流转换器为精密 ADC 供电

Guru**** 2572395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240, TPS61220, TPS61071, TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628477/powering-precision-adc-from-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:TPS61240TPS61220TPS61071TPS61253A

您好!

有人能否给我指出一些具体的应用手册、这些应用手册涉及直流/直流(升压拓扑)电源纹波衰减?
我的设计由电池供电、功耗极低、90%的时间处于待机模式、消耗约600uA、在运行模式中有一些尖峰大约为16mA。 输入电压为3.6V、锂电池和设计所需的输入电压为5.0V。 您对我应该使用什么直流/直流转换器有什么建议吗?

谢谢、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以考虑使用 TPS61240。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有此应用手册。 对于您的应用、您可以查看 TPS61220。 该器件在省电模式下的纹波很小。
    如果轻负载下的效率不是问题、您还可以尝试使用 TPS61071等 FPWM 器件。 或具有模式功能的器件、例如 TPS61253A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、TPSP61220看起来很棒。 是否有类似的器件可以在150'C 下工作、或者我只能使用这个器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61220的建议结温为125oC。 没有类似的器件可以保证150oC 的温度