This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:VSENSE 电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632030/tps54320-vsense-voltage

器件型号:TPS54320

我在 TPS54320设计中遇到问题。 通常、该设计在多个电路板上都能正常工作、但一个原型存在 VSENSE 电压过低的问题。 虽然我希望制造缺陷是最根本的原因、但我需要确保它不是设计容错问题。  

设置如下:  

  • VIN=12V
  • VOUT=3.3V
  • Iout=3A
  • FSW=600kHz

在损坏的电路板上、输出似乎为3.153V、超出规格。 假设我们在反馈网络上使用容差为0.1%的电阻器。 测量 VSENSE 模式下的电压时、这看起来很稳定、但电压为0.768V、这太低-我本来希望控制环路向标称0.8V Vref 向后推。  

器件不会发热、因此我不认为它是电流限制和测量开关节点、在600kHz 时开关频率似乎是正确的。

我不确定是什么会导致 VSENSE 电压为静态电压并处于错误值。 您是否能够就可能导致此类问题的原因提供任何想法、或者更详细地查看电路的哪个部分?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲利普

    内部基准电压应在0.792至0.808范围内。 我希望反馈电阻器的值是正确的。 您能否分享开关节点、电感器电流和输出的原理图、布局和波形。

    也是在输出中加载的设计。 您能否在空载和满载时采用这些波形。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh、

    非常感谢您的快速回答。 我将通过该信息发送。 请您提供电子邮件地址以便我可以私下共享这些地址吗?

    PSU 当前已加载、并且已设计为原型、此时无法测量空载。

    我不认为反馈电阻器是反馈电阻器、因为虽然值不正确会导致输出电压出错、但 Vref 仍应测量0.8V、除非我认为这些值远得相当远、从而导致控制环路不稳定或我是否误解了?

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,

    请将详细信息发送至 ambreesh@ti.com

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为参考、这似乎是由补偿网络上具有故障焊盘的电阻器引起的。 连接最好是间歇性的。  

    更换此组件后、输出电压恢复为预期值。