This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:将 UCC28810用作 PFC 电源控制器而不是 LED 照明 PFC 控制器

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628795/ucc28810-using-ucc28810-as-pfc-power-supply-controller-not-as-led-lighting-pfc-controller

器件型号:UCC28810

我被授予了一个使用 UCC28810 LED 驱动器 IC 的项目。  在该设计中、它们不是驱动 LED、而是仅在2安培直流电源下产生24伏直流电。   做这类事情有哪些问题?  我们看到24伏输出上的噪声过大。  是否可以给我一些指导、因为这是进行此设计的正确方式。  同样、我们有电源在运行、但我们看到 FET 在打开和关闭时出现过大的电流尖峰。

此致

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    如果您可以向我发送您的原理图以及输出噪声的示波器波形以及您提到的电流尖峰、我将进行介绍。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、您能否给我发送一封个人电子邮件、我可以将原理图发送给您。 他们不希望我们的原理图公开。

    Scott C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    文本框右下角应该有一个按钮、显示"使用丰富的格式"。 单击此选项后、将弹出一个工具栏、类似回形针的按钮将允许您插入文件。

    如果您有任何问题、也可以通过电子邮件向我发送原理图和波形:ben.lough@ti.com

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    示波器快照是流经 R21的电流、噪声位于另一条迹线上。  其他示波器快照是漏源极电压、另一条迹线是输出的噪声。  如果您可以给我发送一封个人电子邮件、我就可以给您发送 schismatic。

    此致

    Scott Clifford

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我给你发了一封电子邮件。 如果您可以将原理图和示波器捕获结果发送给我、我将进行介绍。 在示波器屏幕截图中、电流流经 R21时、您所指的另一条迹线是什么?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、
    示波器快照是流经 R21的电流、第二条布线是输出上的噪声。 请发送电子邮件至 scott.clifford@tomar.com
    谢谢
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben 您是否有机会查看原理图和我的示波器照片?
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    您在输出电压中看到的噪声是开关噪声。 您能否给我发送测试设置的图片? 我还可以看到您的 PCB 布局吗?

    此致、
    本·洛夫