This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737-Q1:TPS737-Q1是否具有1.2V 输出

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737-Q1, TPS737, TPS7A8101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594382/tps737-q1-can-the-tps737-q1-have-a-1-2v-output

器件型号:TPS737-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS737TPS7A8101-Q1

您好!

我很难知道 TPS737-Q1的输出是否能够达到1.2V。 在网页中、写入 Vout min 为1.9V、但在数据表中为1.2V。

哪一个是正确的?

谢谢、

磨砂机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ander、您好!

    TPS737的汽车版本仅发布了固定1.9V 和固定3.3V 版本。 非汽车级器件具有更多选项、包括可调节。 如果您需要汽车级1A LDO、我们有 TPS7A8101-Q1、它可以在低至0.8V 的电压下工作。

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、问题已解决。
    谢谢、
    磨砂机