This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:具有初级储能电感器拓扑的同步整流 PSFB 的 UCC28950

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593352/ucc28950-ucc28950-for-synchronous-rectified-psfb-with-primary-energy-storage-inductor-topology

器件型号:UCC28950

您好!


我正在设计1.6kW 的铁路应用电池充电器。

最大输出电压为30V、最大电流为54A。

我在此参考中找到:

赵 C.、吴 X、姚 W.、钱.在 Proc 中的“具有初级储能电感器的同步整流软开关相移全桥转换器”。 应用电源电子会议和博览会2008 581 - 586

可能是 我的设计的良好选择的 PSFB 拓扑。

我想知道是否可以使用 UCC28950来控制这种拓扑、以及您是否有过这种拓扑。

我没有找到任何相关的应用手册或参考设计。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    感谢您关注 UCC28950。 我已经联系了此器件的应用工程团队、以便他们能够告诉您该器件是否可用于您描述的应用、或者推荐与我们产品系列不同的产品/方法。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Miguel

    我手边没有 APEC 会议记录、但在 IEEE 交易中、赵 C 发表了一些文章《具有初级储能电感的同步整流软开关相移全桥转换器》、我认为这些文章描述了同样的基本思想。

    简而言之、答案是肯定的-我认为 UCC28950可用于控制此拓扑。 基本上、Zhao 等人所描述的是在最大负载条件下以 BCM 模式运行的标准 PSFB 转换器、或在所有其他条件下以 DCM 模式运行的标准 PSFB 转换器。 初级储能电感器(TI 使用术语"其电感器")用于在 ZCS 处强制 ZVS 开启和关闭。
    从 UCC28950的角度来看、最重要的是系统以恒定频率运行。 其中、这意味着 BCM 仅在单个工作点实现、当然可以在更广泛的工作点实现 DCM。

    它们展示的演示器功率为300W、仅为预期功率水平的20%。 我认为、在1.6kW 下运行 DCM 时会出现常见问题、即峰值电流将变得过高、并会导致过多的 I2R 损耗。 通常在该功率级别使用 CCM 模式来最大限度地减小峰值电流、但当然会增加开关损耗。 在这个功率级别上、平衡 CCM 可能是一个更好的选择。

    我建议您评估其1.6KW 的技术、并查看 DCM、BCM 和 CCM 下的导通损耗和开关损耗、并根据您的发现做出最终决定。 请记住、我在您的功率级别或附近了解的所有设计都在"传统"(CCM)模式下使用 UCC28950、但请不要让这种情况阻止您进行分析。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我、我对您迟迟不能回来表示歉意。

    此致
    Colin